This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] gmake:***无规则生成目标#39;clean 和#39;

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1047737/gmake-no-rule-to-make-target-clean

我使用的是 CCS v10.4.0.00006。  我有一个按预期构建的构建配置。  我根据生成的配置创建了一个新配置(Project -> Manage Configurations -> New...)。  当我尝试构建新配置时,我收到错误 gmake:***没有使目标“干净”的规则。

正在生成各个子目录的 makefile 文件、并且正在生成顶层 sources.mk、subdir_rules 和 subdir_vars.mk。  正在生成 makefile、但它是空的。   

编译设置与编译的配置相同、 我使用的是默认编译设置。    

启动并运行新的构建配置不会如此困难。  我缺少的明显诀窍是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们计划为 CCS 11.1.0版本解决的已知问题:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10495

    不幸的是,我没有意识到任何变通办法。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回答。  有什么 v11何时发布的感觉?

    我尝试从正常工作的编译配置复制 makefile 文件、但仍然会遇到编译失败。  我甚至尝试从命令行调用 gmake。  似乎即使对于 CCS 错误也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv11.0于几周前发布。 CCSv11.1将于年底发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CCS 安装未标记有可用更新(我确实让它检查更新)。  

    我在通过 Web 进行安装时遇到了问题、而不是通过 CCS 进行安装。  您是否建议等到我的本地 CCS 安装标记有可用更新或从 Web 下载安装程序并运行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常不在主要 CCS 版本(如 CCS 10.4.0 -> CCS 11.0.0)之间提供增量升级路径。 这些主要版本差异非常大、通常包括主要的 Eclipse 和 CDT 版本升级、并且提供增量更新选项是不可行的。

    您必须在新的清理文件夹中进行完全安装(不要在现有安装的基础上进行整体安装)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、有道理。  最后一个问题: 我可以将 v10.4项目导入 v11.0,还是必须在 v11.0中重新创建项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 CCS 10.4项目导入 CCS 11.0。 所需工程的任何迁移都将由 CCS 导入向导自动完成。

    通常、您不能反向从较高版本改为较低版本(例如、将 CCS 11.0工程导入 CCS 10.4)。 它*可以*工作,但没有保证。

    请注意、CCS 10.4项目导入到 CCS 11.0后、该项目已转换为 CCS 11.0项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息、再次感谢您提供的所有快速回答。