This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调试后无法按运行按钮

Guru**** 2932810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1047510/can-not-press-run-button-after-debugging

大家好、我遇到了 Code Composer Studio V 6.2.0的问题。
按下 Debug 按钮后、我无法按下"run"按钮来启动。

是否可以解决这个问题?

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您需要在"Debug"视图中选择正确的"Debug"上下文。 请单击 Debug 视图中的最后一个节点("Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0/CortexR5")。 完成此操作后、目标执行按钮(运行、停止、步进等)将可用。 请注意、似乎目标已在运行。 因此、当您选择正确的调试上下文时、运行按钮仍将灰显。 但 HALT 按钮将可用。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、您能告诉我、在"Debug"视图中、我可以在哪里找到最后一个节点? 因为如果我转到我的调试配置、"CortexR5"上已经有一个挂钩

    提前感谢

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Debug"视图中的最后一个节点 将是我在下图中突出显示的节点:

    谢谢

    Ki