This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:TMDSLCDK6748

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1045489/tmdslcdk6748-tmdslcdk6748

器件型号:TMDSLCDK6748

您好!

无法使用 pdkProjectCreate bat 安装 MyPleExamprojects。 请注意、"系统无法找到指定的路径"。 所有这些都是在 CCS11、Processor_RTOS_...、pdksetupenv 和 gmake 安装之后进行的。

运行屏幕:

文件夹:

谢谢、

Itzhak Kroin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用与 Processor SDK 发行说明一致的 CCS 版本。 脚本需要 CCS 或开发人员提供特定路径。 开发人员可以使用较新版本的 CCS、但请注意、SDK 验证仅使用版本说明指定的版本完成。  

    查看设置脚本并设置环境变量或更新 pdkProjectCreate 脚本、以便它可以与 CCS11配合使用。

    此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 pdkprojectcreate.bat 修改为 CCS 文件夹并获取工程。

    但未找到 xdctools 上的某些文件。 请参阅下面的错误。

    谢谢、

    Itzhak Kroin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDC 应该已经在处理器 SDK 安装期间安装。 请确保选择了如下所示的所有 SDK 组件:

    此外、您还需要按 此处所述将组件安装到 CCS