This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v11 Resource Explorer 不起作用通过代理显示"默认页面(&quot);

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1046592/ccs-v11-resource-explorer-not-working-shows-default-page-by-haproxy

在 macOS 和 Windows 10上进行了并行测试。 当我转到 View -> Resource Explorer 会看到"default page by habproxy"

当在 Windows 10上运行 CCS v10 时、与 TI Resource Explorer 并行工作。

感谢 你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同。 我尝试了各种不同的安装方法。 我在 Windows 8.1上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正就此问题与它合作。  我没有 ETA、但现在正在积极查看它。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应解决 habproxy 问题,但下载软件包仍有问题。  如果您已经下载了软件包、则可以浏览该软件包并导入示例。  类似地、查看 Academy 等内容也是可以的。

    团队认为他们可以在今晚下载问题、但可能需要等到早上才能解决。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John、感谢您的快速响应和更新!! 我只是在起草一份有关下载包问题的答复、然后看到了您的更新。 此外、从 之前的下载中导入项目对我来说也是可行的。  

    谢谢、

    Randy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载问题应立即解决。  我只是在几台机器上尝试过它。  我必须重新启动 CCS 才能使其正常工作。

    John