This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio 的 VSCode 集成

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1041209/vscode-integration-for-code-composer-studio

大家好、团队!

有没有任何选项可以从 Code Composer Studio 查看我的代码并在 VSCode 中对其进行编辑?

我看到有一个选项、但当我选择它时、会一直崩溃! 可以帮我解决这个问题吗?

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、

    什么崩溃?

    如果我右键单击某个源文件、我可以选择"Open with -> Other"

    然后我选择了"外部程序"。  VS 代码不在我的列表中、因此我单击了"browse"、然后选择了应用程序的可执行文件。  然后、它会显示如下所示:

    我单击"OK"、然后在 VS 代码中打开文件。  我可以选中该复选框、以便对所有*。c 文件执行此操作。

    但是我发现它并不总是在 VS 代码中打开文件。  对于下一个文件、我发现我必须在项目浏览器中右键点击它并选择使用 VS 代码。  几次之后、似乎还记得了。  在 Windows 上、这可能会为您说"代码"、而不是"Visual Studio 代码"、因为可执行文件的名称不同。

    如果您喜欢 VS 代码界面、另一种选择是在 https://dev.ti.com 上使用新的 CCS Cloud。  它基于 Eclipse Theia、后者使用与 VS Code 相同的编辑器。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    很抱歉耽误你的回答! 仍然在 Windows 上崩溃:/我认为这是 VS 代码问题。 下面是有关我的设置的更多详细信息-

    操作系统:Windows

    VSCODE 版本:1.61.2

    CCS 版本:10.4.0.00006  

    此致、

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、

    很抱歉、我不认为我可以帮助解决这个问题、因为它是 VS 代码崩溃。

    您可能只需要在 VS 代码中创建一个与 CCS 项目具有相同源文件的项目。  然后、当调试时、文件在 CCS 中打开、当您编辑时、只需使用 VS 代码。  当您将文件保存在 VS 代码中时、CCS 将检测到文件更改并重新加载。

    我提到的另一种选择是在 dev.ti.com 上使用 CCS Cloud、它可以选择使用基于 Theria 的环境。  这是与 VS 代码相同的编辑器。

    此致、

    John