This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存时保留在调试视图中、构建失败。

Guru**** 2932870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1044949/left-in-debug-perspective-when-flashing-and-build-fails

你(们)好

这是一个小错误、但在 CCS 中经常会造成麻烦。

使用最新的 CCS (10.4.0.00006)

当我点击按钮将代码下载到闪存 时、CCS 将运行以下序列:

  1. 更改为调试视图。
  2. 构建软件(调用 make)。
  3. 启动脚本调试会话。
  4. 正在将代码下载到闪存。
  5. 结束调试会话。
  6. 更改回编辑视图。

这一切都很好、但如果构建在步骤2中。 失败 CCS 停留在调试视图中(不是检查和更正失败构建的最佳视图)

此处需要注意的一点是、CCS 将提示我一个问题、如果在失败的构建之后应该继续、如果我说"否"、我会遇到上述问题、如果我说"是"、它将继续、 但在步骤4中失败、因为没有.out 文件(被失败的编译删除)、然后返回编辑视图。

我认为这里最好、最简单的解决方案是交换步骤1。 和2. 它就会变为

  1. 构建软件(调用 make)。
  2. 更改为调试视图。
  3. 启动脚本调试会话。
  4. 正在将代码下载到闪存。
  5. 结束调试会话。
  6. 更改回编辑视图。

正如我在开头提到的、这是一个小问题、但令人厌烦的错误、应该相对容易解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  我在  CCS 中提交了 EXT_EP-10591条目以请求进行此更改。  欢迎您访问该链接。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此问题不是真正相关的问题、但访问错误跟踪器页面时、我当前收到代理错误、稍后将重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="172948" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1044949/left-in-debug-perspective-when-flashing-and-build-fails/3867262 #3867262"]与此问题无关,但访问错误跟踪器页面时,我当前收到代理错误,稍后将重试。

    我看到同样的问题。 我在结尾处看起来像是服务器问题 不确定是否有任何保养计划、我需要检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    服务器问题已解决。  

    谢谢

    Ki