This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 GUI Composer 中、无法在应用程序中添加文件或文件夹

Guru**** 2932960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1044279/in-gui-composer-impossible-to-add-files-or-folders-in-an-application

我在 GUI Composer 中创建了一个新应用、

并希望在此应用程序中添加 JS 文件:=>右键单击该应用程序,然后单击“上载文件”,

=>不会发生任何情况、JS 文件在应用程序的树结构中不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以重现该行为。 我正在与 GC 工程师进行跟进。 我将在获取更新时传递一个更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个错误、似乎已在最近的更新中引入。 此跟踪链接中已归档的错误: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10589

    一个建议的解决方法是下载独立项目、将文件添加到应用文件夹的 js 文件中、然后将其压缩、然后将其上载回。

    1. File -> Export -> Project
    2. 将文件解压缩并添加到应用文件夹
    3. 压缩它
    4. File -> Import Project

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    非常感谢您的建议。

    我检查了,它是有效的!

    您能告诉我问题何时得到解决吗?

    再次感谢。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有正式的估计、但我们认为此错误具有相当高的优先级、因此希望它将在不久的将来发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Ki、

    谢谢。