This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要使用 MSP430-FLASHER 向我们的产品添加左侧副本

Guru**** 2965600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1042391/requires-the-usage-of-msp430-flasher-to-add-a-copy-left-to-our-product

主题中讨论的其他器件:MSP430-FLASHER

您好!

我们希望在 商业环境中(在开发或/和生产过程中)使用 MSP430-FLASHER 来读取、写入和擦除 MSP430的闪存。

这意味着无需修改源代码或重建 MSP430Flasher[.exe]。 只需在 www.ti.com/.../MSP430-FLASHER 上提供的情况下使用它

我是否需要将 License.txt 或/和 MSP_Flasher_Software_Manifest.html 作为副本左侧添加到我们的产品中。

此致、

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、您好!

    让我检查一下这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd、

    您是在生产环境中使用 MSPFlasher、还是希望分发给终端客户使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    我们只希望在产品的开发/维护期间使用 MSPFlasher、我们不希望将其分发给您的终端客户。

    我还重新检查了生产情况、无需使用 MSPFlasher。

    此致、

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd、

    没问题。  您可以按照所述自由使用。  我只是想确保您是否打算修改并重新分发 MSPFlasher 软件、 然后我们遵循了许可限制、这些限制在 license.txt 文件中列出、作为 MSPFlasher 安装的一部分。

    总之、您很高兴能继续。  祝你度过美好的一天!