This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在项目中启用 XDCTools

Guru**** 2578845 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135494/ccs-enabling-xdctools-in-project

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

在基于 rfEasyLinkEchoTx 示例开发应用程序代码时、我遇到了一个无法轻松重现的错误、并且只是偶尔发生。 到目前为止、我已经确定这是由一个 Hwi 异常引起的、但是 来自调试器的给定调用栈并不能真正帮助确定发生此异常的位置和原因。

现在、我想通过控制台或 ROV 查看有关此硬件异常的更多信息、以便了解此异常(即 PC 和其他上下文信息)。 到目前为止、我已经了解到、为了查看更多信息、我需要更改项目的*。cfg 文件中的一些 TI-RTOS 设置、但其中没有任何设置。 因此、我需要在项目中添加一个。 不幸的是、我在这方面遇到了一些错误、因此我要重申我到目前为止所做的工作:

我从另一个工程中获得了*。cfg 文件、并将其复制到工程中。 执行此操作时、我会收到一个提示、询问我是否要为项目启用 XDCTools:

单击"是"时、会将一些新产品(我实际上不需要这些产品)包含在封装中。

然后、我删除了所有不必要的产品、并更正了我的 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 的版本(因为我目前不在最新版本上工作)。 我还指定我正在使用的平台。 在我的校正之后、它看起来是这样的:

编译工程时、我会遇到多个错误:

这些错误对我来说过于抽象、无法解释这些错误的含义。 下面 是我使用的软件版本列表:

  • CCS 版本11.1.0.00011
  • XDCTools 版本3.62.1.16
  • SimpleLink 音频插件版本3.30.00.06
  • SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 6.10.0.29版

因此、我需要一些帮助来查找这些误差的来源、或者 可能有一个更简单的变体来实现我想要的结果。  请提供任何帮助。

此致、
Alex