This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:结果二进制文件中间为零

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135010/codecomposer-zeroes-in-the-middle-of-result-binary-file

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好! 我使用 CCS11和 CC1310 MCU。 我使用编译后处理步骤"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat。。。" 二进制文件。 因此、二进制文件包含:


0x00000000我的程序
0x00005548 00 00 00 00
…      00 00 00 00 00    
0x0001ffa8 CCFG
0x00020000 FLASH_END

如何用0xFF 替换此文件中间的零?

我已经尝试过"-fill_value"链接器选项、但它没有给出任何结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解如何更改 tiojb2bin.bat 以便用0以外的值填充各段之间的存储器、请访问 此论坛帖子。  请注意、您需要使用--fill=0xffffffff

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢