This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio 问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135819/code-composer-studio-problem

大家好、

我正在使用 code composer studio、我发现 CCS 存在一个问题、即在调试程序时、我能够将程序加载到 CCS 中、但在主函数不会进行调试控制后、调试程序会变得调试。 这就是我现在面临 的问题、我一直在使用 CCSV4版本以尽快解决此问题。 请给我一个解决这个问题的办法,它是一个紧迫的问题,请将这个问题视为高度优先事项。

此致、

Venkatakrishna G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="532718" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135819/code-composer-studio-problem ]]我正在使用 code composer studio、我发现 CCS 存在一个问题、即在调试过程中、我能够将程序加载到 CCS 中、但调试过程是在主函数不会出现调试控制之后进行的。

    您的程序或目标板似乎存在一些问题。 当您在程序加载后停止目标时、我假设您在主例程之前的某个位置停止。 尝试禁用 自动运行选项 、并查看加载后程序是否位于正确的入口点。 然后、尝试单步执行以查看在您进入 main 之前发生的情况。

    祝你好运

    Ki