This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 马科斯大苏尔缺乏有效的 CCS 令人震惊

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1022964/the-lack-of-working-ccs-for-macos-big-sur-is-appalling

公司安全政策要求"升级"到大苏尔、因此 四个月以来、我没有一个在大苏尔工作的 CCS 工作室。

我必须在一个旧分区上执行我的编码、而在这个分区中没有其他功能。 这是个笑话,但我不笑。

macOS Monterey 就在拐角处、这是令人震惊的、没有令人印象深刻的支持。

我的 Eclipse 在大苏尔工作正常。  

只是在这里消除了我的沮丧。  

谢谢 Kusti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我不知道您是否被迫使用 Mac 和 macOS、但如果您需要完成该工作、为什么不能使用 Windows 机器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将迫使我使用 Windows! ;)当然,我可以使用更多的装有 Windows 和 Linux 的笔记本电脑,而不是我所关心的,但我在 Mac 上做我最舒服的事情,所以使用 Windows 笔记本电脑真的很痛苦。 当 我 切换到稍微不同的键盘布局时、来自脊柱和肌肉记忆的所有反应都是错误的、其他笔记本电脑上的触摸板较差(我从未使用鼠标)、屏幕不如视网膜显示器那么好、 更不用说我以前使用的所有操作系统(将 Unix 置于运行和保持不变的环境中非常好)。 嵌入式开发不是我唯一的工作、因此我使用了大量开源工具和资源、在 Windows 上它非常不方便。 在 macOS 上也不是完美的、但要好得多。

    因此、是的、我 可以通过某种方式完成我的工作。  

    但令人震惊的是、TI 花费了很长时间来解决他们最初通过将 Eclipse 重新命名为 Code Composer Studio 而创建的这个问题。 为什么他们没有为香草 Eclipse 创建一组插件、除了 TI 营销之外、每个人都会更开心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、抱歉、我没说这一点。

    您知道、在 DSP 世界中、我们使用 Windows XP 保留旧的 Pentium4计算机以完成传统设备的工作、出于同样的原因、我们永远不会介意 Code Composer 在 c:\ti 中安装时具有更好的使用体验、 我们不介意确保系统中的用户名既没有空格、也没有非拉丁字符等。 我每次都记得一个关于'beta '软件的笑话,这就是'beta than nofin"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kusti、

    目前的 BigSur 局势绝对是一场混乱。  我们尝试在第一个 CCS 版本中添加对最新 macOS 的支持。  遗憾的是、BigSur 需要升级到 Eclipse、我们仅在主要 CCS 版本中更改 Eclipse 版本。  这促使 BigSur 修复到 CCSv11.0.0。   我们以前实际上提供了我们的内容、以便将其安装到现有安装中。  但是、该选项几乎没有使用。  这对于喜欢推出自己的产品但却没有赶上我们的客户的人来说是极具吸引力的。

    我们很可能会在何时更新 Eclipse 时更改模型。  目前 、我们只 在主要 CCS 版本中执行此操作、因为在增量版本中可能会出现工作区和其他兼容性问题。  但是、Eclipse 在以前更改了其发布模型 A、现在每个 Eclipse 发布版本都较小、只 需进行少量更改。

    如果您有兴趣、我可以为您提供 CCSv11.0的早期版本。

    此致、

    John

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kusti、

    如果您想在 bigSur 上获得更好的效果、我们将在下周推出 CCSv11的测试版。  本周我尝试在我的 M1 MacBook Air 上进行早期构建、这一周运行 BigSur、它为我提供了更好的服务。  如果您有兴趣、请告诉我。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我假设我对电子邮件通知的回复将转到此主题。 显然不是。

    好的、请让我继续试用测试版。 非常感谢。

    WBR Kusti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kusti、

    这是早期 Beta 版本的链接。  初始屏幕和默认工作区仍显示 v10、但这是 v11 Beta。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv11/CCS_11_0_0/exports/ccs_installer_osx_11.0.0.00006.dmg

    此致、

    John