This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SimpleLink MSP432E SDK v4_20_00_12安装失败

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021386/simplelink-msp432e-sdk-v4_20_00_12-installation-failed

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

您好!

我最近购买了 MSP-EXP432E401Y LaunchPad、然后成功下载 并安装了 ccs_setup_10.4.0.00006.exe。

但是、安装 SimpleLink MSP432E SDK simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.exe 失败。

此安装实用程序在最终安装阶段结束时挂起。  我附上了屏幕截图。

Screen shot with error, execution of simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.exe

为了确保这一点、我尝试了台式机和笔记本电脑。  我得到了相同的误差。

出于测试目的、我安装了 simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.exe、没有任何错误。

您能不能建议我如何尽快避免/解决此问题?

非常感谢。
HaeSeung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HaeSeung、您好!

    我的安装已完成、没有问题。  我想知道这是否是 Windows 类型的问题。  是否可以右键单击.exe 并"以管理员身份运行"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

    我 通过 Microsoft Edge 下载了 simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.exe 和 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.exe。

    在下载过程中 、simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.exe 显示没有问题、但 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.exe 出现了一些安全问题、如下面的屏幕截图所示。 但是、我忽略此消息并将其保持下载状态。

    MSP432E4 SDK Download with Security Warning
    当我安装每个产品时、只有在安装 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.exe 时、我才会遇到相同的错误。 MSP432P4 SDK 安装成功。  Windows Defender SmartScreen 阻止 MSP432E4 SDK 安装。
    我找不到 simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.exe 和 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.exe 之间的任何文件属性差异。  因此、我通过 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.exe 放弃了安装。

    我通过 Resource Explorer 安装了 MSP432E4 SDK、并完成了简单的验证测试。

    非常感谢、致以最诚挚的问候、

    HaeSeung