This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试执行 dslite.sh 时出现分段故障

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1020701/segmentation-fault-when-trying-to-execute-dslite-sh

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我在 Ubuntu 18.04.5上工作。

我使用 Uniflash 6.3.0生成了"uniflash_Linux"文件夹、以自动刷写微控制器。

但是、当我尝试执行"dslite.sh" shell 脚本(查看屏幕截图)时、我将看到"Segmentation fault (core detted)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 能否尝试使用 UniFlash CLI 手动使用 UniFlash 安装目录根目录下的 dslite.sh 并自行传递完整命令选项、而不使用生成的软件包?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v6_2/uniflash_quick_start_guide.html#command-line-interface

    我尝试重现您看到的问题、但无法成功为 Linux 生成独立的 uniflash 软件包(它在软件包生成的末尾一直挂起)。 我尝试了两种不同的 Ubuntu 18.04.5安装。 您是否能够在相同的18.04.5安装上生成软件包?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个由 Uniflash 为之前的产品生成的其他封装、它运行良好。

    我们认为这可能是根的访问问题、因为处理器正在转储闪存程序、因为我们正在尝试在没有根访问的情况下执行闪存程序。 您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488455" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1020701/segmentation-fault-when-trying-to-execute-dslite-sh/3779648 #3779648"]我们的前一个产品使用 Uniflash 生成了另一个软件包,该软件包运行良好。

    在当前问题所在的同一台 Ubuntu 18.04.5计算机上? 如果是、我希望看到问题的封装。 您能与我分享吗? 如果您可以分享、请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki