This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OCTVO-3P-AM335X:使用 SysConfig、无法选择数据表中定义的引脚。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021519/octvo-3p-am335x-using-sysconfig-unable-to-select-pins-as-they-are-defined-in-datasheet

器件型号:OCTVO-3P-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

使用 SysConfig 1.9.0+2015、我想为 SPI1_CS1选择引脚 A15。  它在这里和数据表中显示它是有效的:

但是、当我在这里选择它时、它将不允许它:

SPI1_SCLK 也会发生同样的情况:

请告诉我是否可以使用数据表中定义的这些引脚。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493565" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021519/octvo-3p-am335x-using-sysconfig-unable-to-select-pins-as-they-are-defined-in-datasheet "]请告诉我是否可以使用数据表中定义的此引脚。

    我想您正在遇到 AM335x I/O 设置冲突

    AM335x 数据表包含:

    屏幕截图中的 SysConfig 错误消息报告请求的引脚对 SPI1_IOSet_15无效。

    我不确定是否有所有有效 I/O 集的可用参考表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    切斯特是正确的、您正在运行 IOSet 违规。  

    您可以使用 SysConfig 工具查看有效的 IOset。  

    注意: 除非需要指定特定实例/引脚、否则让工具进行初始选择(不要通过选择引脚来锁定它们)。  选择完完整的用例后、您可以进行微调。  

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了在工具中之外、是否在任何位置定义了 IO 集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到我从未感谢您的第一次答复!  您提供的信息非常有用、可以解决我眼前的问题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="493565" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021519/octvo-3p-am335x-using-sysconfig-unable-to-select-pins-as-they-are-defined-in-datasheet/3777821 #3777821"]是否在工具之外的任何位置定义了 IO 集?

    对于 AM335x 和 AM437x、IOSets 仅在 SysConfig 工具中可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493565" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021519/octvo-3p-am335x-using-sysconfig-unable-to-select-pins-as-they-are-defined-in-datasheet/3779317 #3779317)]我意识到我从未感谢您的第一次答复!  您提供的信息非常有用、可以解决我眼前的问题。  谢谢![/引述]

    很高兴我能提供帮助。