This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试从头开始为 TMS320F28379D 构建示例 ADC_Ex5_SoC_Continuous、但获取错误#10010和#10234

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021920/trying-to-build-example-adc_ex5_soc_continuous-from-scratch-for-tms320f28379d-but-get-error-10010-and-10234

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在尝试从头开始构建其中一个 CSS 示例、 ADC_Ex5_SoC_Continuous.c 但我在构建时会遇到以下错误

  • #10010链接期间遇到错误;"guidedprj.out"未构建 guidedprj C/C++问题
  •  #10234未解析的符号仍然存在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    您能详细说明一下您是如何做到这一点的吗?

    典型流程为:

    1. 安装 CCS
    2. 安装 C2000Ware
    3. 启动 CCS
    4. Project >> Import CCS Projects
    5. 浏览
    6. 选择文件夹:~\C2000Ware_XXXX\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\ADC
    7. ADC_Ex5_SoC_Continuous 的复选框
    8. 完成
    9. 右键单击 Project Explorer 中的 ADC_Ex5_SoC_Continuous 项目
    10. 构建项目

    上述序列每次都应正常工作。 有时 CCS 工作区可能会损坏、因此如果无法正常工作、您可能需要尝试 File >> Switch Workspace to a new Workspace。

    Tommy