大家好、
一段时间前、我使用 TI 汇编器 V4.4.6为 MSP430FR6989汇编一些程序。
程序包含 main.asm 文件中的十个".include"文件(如汇编器项目提供的 main.asm 模板)。
所有.include 文件定义了其他".includes"文件可重复使用的常量、变量和宏。 它毫无问题地工作。
现在、使用 TIV20.2.5汇编器、在 CCS V10.2中、这不再起作用。 :-)
若要进行检查、只需在 main.asm 2文件中添加即可
.include "file1.asm"
include "file2.asm。
在 file1.asm 中、定义:
file2.asm
中的 foo .set 1、定义:
bar .set foo。
"Build project"生成以下错误:file2.asm 中的以下符号未定义:foo。
希望有一种方法可以解决这个问题,否则工具就无法使用...
感谢你的帮助
克劳德