This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS510更换建议

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021132/xds510-replacement-suggestions

仍然支持使用 XDS510 USB 的传统产品  似乎根本没有制造、我需要更换一些损坏的产品、 是否需要更换解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫南

    多年来、有很多公司制造了 XDS510类调试探针。 Spectrum Digital 是最受欢迎的产品、我猜您拥有的是 Spectrum。  电缆组件通常会磨损。

    • 您当前使用的是哪种 XDS510?
    • 您将其用于什么器件?

    Spectrum Digital 不再营业。  您可能很幸运找到一家库存仍然存在的经销商。 我们几年前就停止在 TI 销售这些产品。

    Blackhawk 也有相当多的 XDS510产品可供选择。

    https://www.blackhawk-dsp.com/products/legacy

    他们的产品也显示为停产。 也许他们还有一些旧库存?

    Signum Systems 现在是 IAR 的一部分、但他们的 JTAGjet 相当不错、支持我们的许多传统器件。  它可以是一个选项。  您可以看到他们是否仍然具有用于 TI 器件的驱动程序。  我知道他们仍然 有 C2000特定版本的 JTAGjet。

    https://www.iar.com/products/architectures/arm/jtagjet-and-jtagjet-trace/

    其他选项

    • 在网上有很多多余的。  有些甚至是新的。
    • 许多"XDS510"来自中国。  510的设计相当开放、因此有许多公司进行了设计。  还有一些公司刚刚克隆了 Spectrum One。

    个人而言、我更倾向于在网上购买新产品。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此、我们保留几台运行 Windows 7的计算机、其中 TI XDS560PCI 仍可以运行。 我对 Blackhawk XDS560USB 有一个希望、但不幸的是、没有64位驱动器、所以尽管技术上还可以、但它变成了一个无用的砖型。

    我们发现一个绕道就是将传统项目(C6414、CCSv3.3)移植到基于 Eclipse 的现代 Code Composer、后者进而支持 SpectrumDigital XDS560。 但是、这样我们就没有实时日志更新、从而使整个设置成为一条合法的道路。