This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECMOSER:启动 CCS 或导入新工程时是否存在默认编译配置?

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1018539/codecomposer-is-there-a-default-build-configuration-when-launching-ccs-or-importing-a-new-project

器件型号:CODECOMPOSER

大家好、

在启动 CCS 或导入新工程时、是否有任何方法可以确定定义了什么默认编译配置?

导入工程时是否始终应用此默认配置? 我已经意识到、如果我这么做

1.-更改工程的当前编译配置

2.-从工作区中删除工程/关闭 CCS

3.再次启动 CCS/lmport 项目

在建立最后一个构建配置的情况下、不会导入工程。

我 想有一个默认的构建配置。

另一方面、我意识到创建编译配置时的时间顺序会修改.cproject 文件。 实际上、新的编译配置会添加到旧的编译配置之后。

因此、定义的第一个时间顺序构建配置似乎 是默认配置、但我完全不确定。 因为具有相同 CCS 版本和相同项目但不同计算机不会看到相同的项目。

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记编写我的 CCS 版本:

    Code Composer Studio

    版本:10.1.1.00004

    (C)版权所有德州仪器(TI)、2016年。 保留所有权利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="268980" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1018539/codecomposer-is-there-a-default-build-configuration-when-launching-ccs-or-importing-a-new-project "]在启动 CCS 或导入新工程时、是否有任何方法可以确定定义了什么默认编译配置?

    我相信它将选择创建的最旧配置。 该信息将存储在项目元数据(.cproject)中

    [报价 userid="268980" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1018539/codecomposer-is-there-a-default-build-configuration-when-launching-ccs-or-importing-a-new-project "]导入项目时,此默认配置是否始终适用?

    是的。 除非它被覆盖。 要使用其他配置覆盖默认值、请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/203240/how-to-set-the-default-build-configuration/722234#722234

    它仍然适用于当前 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答 Ki!

    正如您在上述帖子中所提到的、我知道如何编辑.ccsproject、但我担心它不会始终工作(尽管它在大多数时间都能工作)。 我已经做了很多测试、大约10个中的一个测试失败了。

    失败意味着导入工程的当前编译配置与.ccsproject 中的一个 overriden 不匹配。

    如果没有任何其他配置文件要编辑、我认为它必须是 CCS 的某种错误、或者与活动工程的元数据发生冲突。 下面提供了一个链接:

    stackoverflow.com/.../where-does-eclipse-store-active-configuration-info-of-a-cdt-project

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只试过几次、所以没有看到任何故障。 我必须多次尝试、然后才能看到。 是否通过 GUI 手动导入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki。

    是的、实际上、我正在通过 GUI 手动导入。

    非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CCS 10.1.1、我在过去的一个小时内定期导入具有覆盖默认配置的工程(可能大约有50次尝试)。 它每次都对我有用。 也许在导入之前尝试清理工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki! 在导入之前清理工作区到目前为止已经正常。