This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Newbie:CCS segfault 和 Ubuntu 21.04上的其他问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, SIMPLELINK-CC13X0-SDK, SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN, CC1310, TIDA-01066, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1018648/codecomposer-newbie-ccs-segfault-and-other-issues-on-ubuntu-21-04

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1310SIMPLELINK-CC13X0-SDKSIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGINCC1310TIDA-01066CCStudio

您好!

我不熟悉 CCS、在构建基本示例代码时遇到问题。  我刚刚获得了 LAUNCHXL-CC1310 、我知道 Linux 盒上的最新软件堆栈:

  • CCS 10.4.0.00006
  • SIMPLELINK-CC13X0-SDK  4.20.00.05
  • SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN 2.20.00.05
  • Ubuntu 21.04
  • 铬 91.0.4472.114

我将会遇到以下问题。 我不确定我的行为是什么错误的:

  • 如果我单击"View"->"Resource Explorer"、则会在 CCS 中为 Explorer 打开一个选项卡、但仅显示空白的白屏。 如果我单击另一个文件选项卡、即 CCS segfaults。
  • 如果我进入 File -> Import -> CCS Projects -> select search directory、然后导航到~/ti/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_00_05/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/demos/portableNative 并将其打开并点击'Finish'、我会得到错误
    • "Import failed for project 'portableNative'、because its meta-data cannot be arlived. 请联系支持部门。"
  • 我对低功耗设计和  TIDA-01066示例感兴趣。 如果我下载 TIDA-01066固件、解压缩并导入收集器(例如)、然后在"Properties"->"Product"下添加 SimpleLink CC13x0 SDK 和 SimpleLink TI 15.4 Stack 插件并尝试构建它、我会收到错误消息:
    • 当前未安装产品 com.ti.rtsc.TIRTOSCC13XX_CC26XX v2.18.1.04、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
    • 我认为 TIRTOS 是 SDK 中的吗?

感谢您的任何建议!

-Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    1) 1)关于 Resource Explorer、我无法重现您看到的内容。 您可以重新启动 CCS 并重试吗?

    2) 2)请尝试以下操作:Project -> Import CCS Projects...  

    3) 3)关于 TIDA-01066:请安装所需的软件、而不是在属性菜单中更改软件包。 在这种情况 下、例如 TIRTOSCC13XX_CC26XX v2.18.1.04。 您可以在以下位置找到它: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html 

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 2号和3号很有意义。 每次尝试使用资源浏览器时、我都尝试重新启动、但仍会对故障进行分段。 我在尝试查看 board.html 文件时还遇到一些奇怪的"标记"错误。  我想知道 CCS 是否试图以某种方式调用错误版本的 Chromium? 我的系统上安装了 pepeteer、除了 Chrome 本身、我还想安装一个铬合金。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转到 Window -> Preferences -> general -> Web 浏览器、从"default system web browser"切换到"chrome"、这会导致 CCS 中出现不同的错误(重新启动后)。  然后、我切换到了"外部浏览器"、这似乎可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    请注意、CCS 不正式支持 Ubuntu 21.04。 我在 Ubuntu 20.04 LTS (受支持)上尝试了 CCS 10.4.0、Resource Explorer 工作正常。

    我需要使用 Ubuntu 21.04设置一台计算机并进行尝试。 我将告诉您它是怎么发生的。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过空白视图重现问题、CCS 崩溃。 问题不仅在于 Resource Explorer、而且在于使用内部 jxbrowser 的所有视图。  

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10482

    请注意、由于 Ubuntu 21.04不受官方支持、因此此错误的优先级存在问题。 因此、此问题的修复可能不会立即发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的试用、很高兴您能复制它。 使用外部浏览器设置似乎正常、我还没有遇到任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下解决方法。 它对我很有用:

    将以下行添加到 /ccs/eclipse/ccstudio.ini 文件:

    -Djxbrowser.rending.mode=off_screen