This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法在 C66xx_0上运行分析器。原因:为 C66xx_0应用跟踪设置时出现内部软件错误:无效 FPGA 修订:0x0

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021059/could-not-run-analyzer-on-c66xx_0-cause-internal-software-error-while-applying-trace-settings-for-c66xx_0-invalid-fpga-revison-0x0

CCS8.3在函数配置文件中使用 Pro 跟踪时报告错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您有完整的 PRO TRACE POD? 它应如下所示:

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE

    如果是、您使用的确切器件是什么、并且您是否连接到目标板上的60引脚布线接头?

    谢谢

    Ki