This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于文件夹中的 connect link h 文件

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1019256/about-connect-link-h-file-in-folder

我研究处理声音。

我 对它使用 C6713和 ccs6。  

我创建了新项目并添加了源文件。 源文件需要一些头文件。 此外、每个头文件还需要其他许多头文件。

因此、我通过连接链接添加文件夹包含 h 文件。

h 文件是来自源文件的请求通常包括在内、但 h 文件是来自 h 文件的请求不能包括在内。 然后跟随错误播放。

 "无法打开文件"

但文件肯定存在于链接的文件夹中。

我会"#include 源文件中的"以从头文件请求。

我认为文件夹的连接链接会传递到该文件夹。 这是对的???

 我很抱歉问这样一个基本的问题、但请告诉我。

哥打

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kihara - San、

    要确保可以正确找到头文件、请尝试在下面的突出显示字段中将目录添加到头文件中:

    上面的字段将告诉编译器在哪里查找自己找不到的头文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    感谢您的回复。

    我的问题已经得到了解决。

    此致、Ki

    哥打