This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig 错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1018099/sysconfig-error

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好,  

我尝试从 dev.ti.com/.../node 构建示例项目

但我得到该误差  

如何修复此误差?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试导入和编译的确切示例是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    传递给 SysConfig 的命令行看起来不正确。  我看到它将"CCS"传递为编译器。  所有示例都应使用"thiclang"作为编译器。  它还缺少一组其他参数。

    对于任何 AM64 MCU+ SDK 示例、编译时的 SysConfig 输出应与此类似。

    您可以看到我的命令看起来有很大不同。  它在逆时针方向传递编译器、传入正在使用的 SDK 以及其他选项。  如果您能告诉我们您使用的具体示例、我们可以尝试重现。  我尝试了一群人、没有任何运气来重现您所看到的内容。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    非常感谢您的支持,您可以解决我尝试使用 cmd 并生成文件的命令的问题,我使用了此命令

    但是、我认为在将生成的文件添加到项目后会出现很多编译错误。 由于缺少包含项  

    我试图解决这些问题,但它们似乎是无穷无尽的,你认为我在这一代中错过了什么  

    提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试了这个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    如何将该项目导入 CCS?  我不明白传递给 SysConfig 的命令行选项是如何不正确的。  最新的错误消息也意味着其他内容也丢失。  该项目应该可以正常工作、而无需触摸它。

    我打开 Resource Explorer

    选择项目、然后单击 右上角的导入

    然后、在 CCS 中、项目构建没有问题。

    我猜您可能已经创建了一个新项目、并且正在尝试添加其中一个示例中的内容。  我可以看到、第一个屏幕捕获中的项目名称是"FG"。  您能否尝试从 Resource Explorer 导入示例并进行构建。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,您再次答对了。

    导入项目时出错