This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tm4c129x 和 NDK

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1017764/tm4c129x-and-ndk

我已下载并加载 tirtos_tivac_setupwin32_2_16_00_08。 我已经为 spma080 zip 文件创建了一个项目。 但是、该项目找不到"Product com.ti.rtsc.TIRTOStiVAC v2.16.0.08当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。" 下载是否正确、如果不正确、我可以获得正确下载的链接吗?

使用 CCS 10.3.1。

谢谢  

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:版本9.3确实找到了它、但加载项目时存在其他问题。 10.3似乎不想找到它。 在10.3中是否有手动安装方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     您可以查看以下内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是这样做的、但它没有显示它已安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、程序要求加载新安装-它不要求像9.3那样安装它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸载并重新加载10.3.1、但仍然找不到查找安装??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了