This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 CCS 版本8和 CCS 版本5.5始终删除.project 文件中的源文件、我使用的是 GIT、有时当我打开 CCS 时、.project 文件中的源路径会被删除

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1015500/why-does-ccs-version-8-and-ccs-version-5-5-always-removes-the-source-files-in-my-project-file-i-am-using-git-and-sometimes-when-i-open-ccs-the-source-paths-are-deleted-in-project-file

您好,  

这是 CCS 中的错误,还是一些文件同步问题,这是什么问题我无法解决。  

为什么 CCS 版本8和 CCS 版本5.5总是删除我的项目中的源文件、

我正在使用 GIT,有时当我打开 CCS 时,源文件会在.project 文件中被删除。 我们拥有的各种项目都会发生这种情况  

C:\Users\Kalvacherla\Desktop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前没有看到过这种行为。

    您能否提供有关发生此类情况时所执行操作的更多详细信息? 描述您的工作流程。

    您是否在 CCS 中使用 EGit 集成?

    删除链接的文件后、您还可以在项目文件夹中提供三个*。project 文件吗?

    谢谢

    Ki