This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:针对闪存的批次追踪代码说明

Guru**** 2868460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK437X, AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1132776/tmdsidk437x-lot-trace-code-clarification-for-flashing

器件型号:TMDSIDK437X
主题中讨论的其他器件: AM4379

你(们)好。

我正在使用 TMDSIDK437X (AM437x)进行刷写。  

我有三个评估板、规格编号为:

AM4379BZDNAI00 - 81CGQ9W

AM4379BZDNAI00 - 81CGQ9W

AM4379BZDNAI00 - 7CAQ6DW

对于前两个电路板、它们在芯片上具有相同的规格编号、我能够成功刷写和启动这两个电路板。

但是、对于批次跟踪代码为7CAQ6DW 的第三个电路板、当我将引导加载程序刷写到偏移量0x0时。 失败率为4%。 如果我尝试用不同的偏移刷写引导加载程序、它可以正常运行(只是无法启动)。

我是否需要注意批次追踪代码?

如果您对此问题有任何建议或提示、请告诉我。

谢谢、

Minh Vo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh Vo

    感谢您的查询。

    有几个问题

    您是否将所有板一起订购过

    这些是最近收到的还是您以前使用过的

    执行所有电路板看起来都是相同的版本  

    您能否发送器件图片  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh Vo

    您能否发送设备的图片-工作正常或不工作。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    感谢您的回答。

    我不确定我们是否将它们全部一起订购。 但是、当我们收到时、它们是全新的。

    我的三个板版本相同、但其中一个板具有不同的批次追踪代码。

    下面是工作板和不工作板的图片:

    1.刷写后的工作板:

    AM4379BZDNAI00 - 81CGQ9W

    2.刷写后电路板无法正常工作:

    AM4379BZDNAI00 - 7CAQ6DW

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Minh Vo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh Vo

    感谢您的参与。

    让我进行内部检查。

    如果您可以提供放大的器件图片、这将有所帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa Sreenivasa、

    1.刷写后的工作板:

    AM4379BZDNAI00 - 81CGQ9W

     

    2.刷写后电路板无法正常工作:

    AM4379BZDNAI00 - 7CAQ6DW

    感谢您的检查。

    此致、

    Minh Vo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh Vo

    感谢您的参与。

    我正在内部检查并更新您的信息。

    要排除这不是与电路板相关的问题、  您是否会看到工作电路板和非工作电路板在 LED 指示等方面的类似行为

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa Sreenivasa、

    该板的2个版本在调试模式下工作正常、运行正常。 仅在刷写过程中 、AM4379BZDNAI00 - 7CAQ6DW 已在4%停止、并且报告的闪存失败。

    感谢您的检查。

    此致、

    Minh Vo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh Vo

    感谢您的参与。

    仅在刷写过程中 、AM4379BZDNAI00 - 7CAQ6DW 已在4%停止、并且报告的闪存失败。

    这是您第一次尝试闪存时发生的。 是否有初始刷写并运行的程序?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa Sreenivasa、

    最初未刷写电路板。 我尝试在调试模式下运行它、它工作正常。  然后、我尝试刷写并注意到问题。

    感谢你的帮助。

    最棒的

    Minh Vo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="531781" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1132776/tmdsidk437x-lot-trace-code-clarification-for-flashing ]但是、对于批次跟踪代码为7CAQ6DW 的第三个电路板、当我将引导加载程序刷写到偏移量0x0时。 失败率为4%。[/报价]

    AM4379不包含任何片上闪存。

    AM437x IDK EVM 硬件用户指南 包含:

    2.7.2 SPI NOR 闪存
    此工业 EVM 支持采用16SOIC 封装的 Macronix (MX66L51235FMI-10G)的512KB (128K×4) SPI 闪存。 AM437x 器件的 SPI 端口用于与闪存连接。

    查看原理图 U46可以看到 MX66L51235FMI 闪存器件。

    因此、无法在第三个电路板上对闪存进行编程可能是由于 MX66L51235FMI 闪存器件而不是 AM4379器件。

    工作电路板和非工作电路板之间的 MX66L51235FMI 闪存中是否存在任何批次追踪代码差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指出。 Out Team 决定继续使用非工作板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh Vo

    感谢您的备注。

    此致、

    Sreenivasa