This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-Sitara:连接 XDS560v2时发生错误

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134282/ccstudio-sitara-error-occurred-when-connecting-xds560v2

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

您好!

我的客户在通过 XDS560v2 System Trace (Blackhawk)将 AM3356 (客户电路板)连接到 CCS 时遇到一些问题。
他们的环境是:
Ubuntu 18.04上安装了 CCS v8.1.0.00011。
在目标配置中、他们选择"Blackhawk XDS560v2-USB System Trace"。

当他们尝试连接时、出现以下错误:
秘书长的报告
[开始:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]

---- [打印电路板配置路径名]---------------

/home/user/.ti/ti/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'libbh560v2u.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:打开失败:代码19
文件/home/mito/ti/ccsv8/ccs_base/common/uscif/./././././xds560v2.out 下载失败

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

[结束:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]
(二

导致此类误差的原因是什么?
如何解决此问题?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="102565" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134282/ccstudio-sitara-error-occurred-when-connecting-xds560v2 ]值为'-250'(0xffffff06)。
    标题为'C_ERR_ECOM_EMUUNA'。[/QUERP]

    这是一个常见的错误、称为"主机连接错误"。 基本上、调试器无法与 XDS560v2调试探针建立通信。 根本原因可能有很大差异。 请参阅名为"主机连接错误"的小节、有关更多详细信息、请参阅以下文章:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__FUz-xrs__LATEST

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    G.F.