This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ccs12.

Guru**** 2913630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135653/ccs12

我正在将代码从28069迁移到280025。

我将 CCS9用于28069。 适用于28025的 CCs12。

我在汇编语言中编写了一些例程。 CCS9能够将汇编语言正确链接到 C 代码。

我在 cCS12中遇到错误、无法找到 sone 变量。 是否有指南准确指导将汇编语言整合到 C 代码中所需的步骤? 这将包括变量命名约定、编译器和链接器设置、这些设置是在我的项目中加入汇编代码所必需的?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="207507" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135653/ccs12 ]I 有几个例程是用汇编语言编写的。 CCS9能够将汇编语言正确链接到 C 代码。[/quot]

    CCS9和 CCS12中的两个项目是设置为使用相同的 ABI、还是一个使用 COFF 和另一个 EABI?

    提出要求的原因是 、根据汇编代码的更改 、两个用于创建链接到 C 代码的汇编器的 ABI 之间存在一些不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="207507" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135653/ccs12 ]]我在 cCS12中遇到错误,无法找到 sone 变量

    请提供准确的错误消息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、大部分内容都是 COFF。 我将进行验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    CalcDecel /Include/utils.obj

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"HR17ENWV.OUT"

    >>编译失败
    Makefile:195:目标'HR17ENWV.Out'的配方失败
    gmaking[1]:***[HR17ENWV.OUT]错误1.
    gmake:***[全部]错误2.
    Makefile:191:目标“全部”的配方失败

    汇编例程被称为"CalcDecel"。 所有汇编变量均使用下划线"_CalcDecel"定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!  

    新编译确实使用 eabi。 我重新发送到 COFF、然后遇到有关-idiv 支持的错误。 将其更改为"None"、则弹出有关 rts2800_fpu32_eabi.lib 不兼容的错误。 我想为了解决这个问题、IU 必须使用"non eabi" lib 文件。  

    但是、现在我将忽略整数除法的一些感知的新炫酷特性。  

    那么、是否有一个文档详细说明了如何使我的旧汇编代码"eabi"兼容?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、对 eabi 迁移的快速搜索显示出了一些非常酷的东西...新的"双"数据类型为64位???????

    这意味着我实际上根本不需要我的汇编代码。 需要该例程来计算64位结果。 非常有趣

    除此之外、它似乎只需要丢失变量名称上的下划线、它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="207507" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135653/ccs12/4214578 #4214578"]这意味着我实际上根本不需要汇编代码。

    您可能从未这样做过。  较旧的 COFF ABI 和较新的 EABI 中、long double 类型都是64位 IEEE。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从英特尔8031上开始移植此代码。 我很确定我需要它。 当我们首次迁移到 CCS2上的2406时、我认为当时没有64位类型可用。

    自从大会例行程序开始运作以来,从未对这种情况进行过处理,直到现在,我一直没有遇到问题。。。

    64位类型在 COFF 中可用的时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="207507" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135653/ccs12/4215867 #4215867"]在 COFF 中提供64位类型的时间有多长?

    从大约8年前首次发布的6.4.x 版开始。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 George、  

    有道理。 大约4年前、我才开始使用版本6。 已将代码从2407 (CCS3.3)迁移至28069、并且汇编例程运行正常。 因此、我们甚至看不到。 但是、现在我知道...

    现在、如果我只能弄清楚版本12中的异常调试行为还有什么变化、那么生活会更好...

    David