This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 加载固件后、TMS320F28027:Uniflash 无法自动运行

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135865/tms320f28027-uniflash-cannot-run-automatically-after-the-firmware-is-loaded

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我使用 UniFlash 命令行工具、使用 UniFlash 生成单独的运行包、然后运行 dslite。 bat 脚本文件、我可以看到 CMD 打印为成功、这意味着成功、但芯片似乎不起作用:我添加了-r 0命令、以便在下载并验证固件后重新启动 CPU:

dslite --mode flash -c user_files/configs/f28027.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -g log.txt -e -f -r 0 user_files/images/test1.out

该芯片在下载固件后从未自动运行、我必须拔下 JTAG 才能自动运行。

1.加载新固件后是否有任何方式可以自动运行?

2. Uniflash 是否支持 Ubuntu ARM64平台? 或者是否提供独立的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家是 OOO,请预计延迟到明天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已从 Uniflash 的主选项卡中选择显示的2个选项中的任何一个。  我将首先尝试运行操作、但您也可以选择在闪存加载后重置器件

    以下是下载/安装的独立选项

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到提供了正式的 Linux 版本、但我的主机是 ARM64架构、能否单独编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="402201" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135865/tms320f28027-uniflash-cannot-run-automatically-after-the-firmware-is-loaded/4218283 #4218283"]我看到提供了官方 Linux 版本,但我的主机是 ARM64架构,能否单独编译?

    目前仅支持 x86。 在 Mac 上、您可以使用 Rosetta 作为解决方法、但我不知道 Linux 的任何解决方法。