This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装编译器时遇到问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1136817/trouble-installing-compiler

伙计们–升级 CCS 时遇到的问题不止一个。  下载的12收到了有关计算机上编译器未被使用的警告、并建议进行更新–我已经尝试过更新。  但是、在执行此操作时、我会得到以下结果:

 

收集要安装的项目时出错

会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。

下载工件时出现问题:OSGI.bundle、com.ti.cgt.arm.5.2.help、5.2.0。

文件具有无效内容:C:\Users\bobsc\AppData\Local\Temp\signatureFile13173814683951803545.jar

无效内容:plugin.xml

plugin.xml      

 

帮助!!!!

 

此致 Bob Scott

bobscott@jamesport.com

214.673.1439

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    [引用 userid="203088" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1136817/trouble-installing-compiler "]收到了有关计算机上编译器未被使用的警告,并建议进行更新–我已经尝试过更新。

    我有点困惑警告可能是什么。 您是否导入了使用 CCS 12安装中不可用的编译器版本的工程、并提示和更新该工程以获取该工程?

    [引用 userid="203088" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1136817/trouble-installing-compiler "]下载项目时遇到问题:OSGi.bundle、com.ti.cgt.arm.5.2.help、5.2.0。[/quot]

    您是否尝试专门安装 TI ARM 编译器5.2.0?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道。  曾尝试安装 MSP340 GCC 工具和 msp432工具链

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在检查更新并自行安装时、我遇到了一些异常情况。 尽管在检测到的更新列表中没有选项、但它还是安装了 TI ARM 编译器5.2.0。 我不确定那里发生了什么。 但是更新成功。 您肯定会遇到类似的情况。

    [引用 userid="203088" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1136817/trouble-installing-compiler/4219819 #4219819"]尝试安装 MSP340 GCC 工具

    您是否尝试通过 CCS App Center 安装此软件? 我们通常不会将 GCC 工具与 CCS 捆绑在一起。