This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在终止 CCS 执行的同时运行一段代码

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135450/running-a-piece-of-code-while-terminating-the-ccs-execution

您好!

我在 CCS 环境中终止执行时尝试运行少量清理代码。

CCS 12版本中是否有任何选项可实现此目的?

此致

Ramjee V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramjee、

    [引用 userid="526729" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135450/running-a-piece-of-code-while-terminating-the-ccs-execution "]我在 CCS 环境中终止执行时尝试运行一些清理代码。

    请提供有关您用例的更多示例。 您到底要做什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我正在处理电机控制应用。 当电机运行时、如果我们在 CCS 中终止执行、我们将无法进行适当的清理、并且可能导致某些 FET 处于开启状态。 为了避免这种情况、当我们在 CCS 中按下"终止"按钮时、我想执行一个小的步骤序列、关闭所有 FET、以便我们有一个已知/安全的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我还不清楚...  

    [引用 userid="52679" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1135450/running-a-piece-of-code-while-terminating-the-ccs-execution/4214138 #4214138"]执行一个小步骤序列,关闭所有 FET,使我们有一个已知/安全的条件。

    您是否有要加载/运行的程序来执行此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找诸如 atexit()函数之类的东西,我们在 C 编程中提供了这些函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 不提供支持您所需操作的功能。 任何解决方案都必须是您实施的手动步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间,Ki。