Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6657
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678、 TMS320C6657
您好!
我已经尝试连接电路板几天了、但现在我运气不好。 如果包装盒中包含有关如何将 Code Composer Studio 连接到电路板的设置说明、那么我不知道这些说明。 在两种情况下、我真的只需要知道应该配置 code composer 的设置、包括侧面的 dip 开关:
1)如果可能、我只想将输出文件直接加载到 RAM 中(或者我是否需要先将其加载到 NAND 闪存中)?
2) 2)如果我需要首先加载到 NAND 闪存中、如何加载?
现在、当我尝试连接时、通过在目标配置编辑器中测试连接并使用测试连接按钮、我得到以下错误:
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\jbshi\AppData\Local\.TI\213602635\
0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'XDS560.out'。
无法打开 I/O 连接(\.\xds5600)
软打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。
说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问命名的仿真器失败。
[结束]
如果我尝试加载代码并运行它、我会收到此错误:
初始化仿真器时出错:
(错误-2083 @ 0x0)
无法与仿真器通信。 确认仿真器配置和连接、复位仿真器、然后重试此操作。
(仿真包5.0.747.0)
如果您可以为我提供配置设置、并且我使用的是正确版本的 CCS (根据文档、该版本为5)、那么我就可以了。 现在、我甚至无法连接到板、也不知道从何处开始了解如何操作。
目前、当我在 目标配置编辑 器(如上所述、也是我使用测试连接按钮测试连接的位置)中配置设置时、我的连接设置为:TI XDS560仿真器、板载或器件上的连接设置为 TMS320C6878。 我注意到的一个异常是没有 TMS320C6678.ccxml 命令文件、因此我修改了"/C6678_HW_TP/TMS320C6657.ccxml"命令文件并指定了 TMS320C6678。
在“属性”窗口中,我编程了以下项目:
变体:C66xx 多核 DSP 和 TMS320C6678。
连接:TI XDS560仿真器
Endianess:利特
编译器版本 TI v7.3.4
输出格式:eabi (ELF)




不确定还有什么可做、很沮丧我无法将 CCS 直接连接到探针而没有任何问题。
最后、请不要忘记为 SW3、SW3、SW5和 SW6)的配置开关指定设置、以运行 CCS 并连接到评估套件。