Thread 中讨论的其他器件:CC2652R、 SysConfig
我与一位正在创建并使用其自己的*。projectspec 文件的客户合作、为 CC2652R 生成 CCS 项目、CC2652R 使用适用于 CC13x2_26x2的 TI SimpleLink SDK。 我们发现、当 projectspec 与 CCS 导入工具一起使用时、CCS 始终会将 COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR 设置为指向安装在 C:/ti 下并由 CCS 拾取的"最新"版本。 但是、客户和支持客户的我都需要在 CCS 中安装多个版本的 SDK、以支持不同版本上的多个开发项目。
我们如何在导入项目期间强制 projectspec 使用 COM_TI_SIMPLELINK_*变量的特定 SDK 版本? 如果我们从 SimpleLink SDK 示例树本身执行导入、似乎总是正确选择父 SDK 版本、而不是"最新"版本。 但是,我似乎无法找到发生这种情况的机制。 似乎出现了"魔法"。
客户需要能够在 SDK 树之外维护自定义项目规范文件。 使用自定义和/或修改的文件和代码污染 SDK 源不是可接受的解决方案。
谢谢、
Stuart