This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新编译配置中的 CCS 10.2编译错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1031551/ccs-10-2-building-error-with-new-build-configuration

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

你好、冠军、
  我 正在使用 CCS 10.2.0.9开发 AWR1843 C674x (DSS)项目。 我 尝试 创建一个新的 CCS 编译配置'test'(从'debug'复制所有配置)以保存一些特定的编译选项,如下面的快照所示。

 当我使用新配置'test'构建项目时、我发现以下错误。 但是、如果我返回到编译配置"debug"、则没有问题。 您能否帮助检查问题出在哪里? DSP 编译器为 ti-cgt-C6000_8.3.3。

gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

Makefile:151:目标“全部”的配方失败
gmake[1]:***没有规则使目标'mrrr_18xx_dss.xe674'成为'main-build'所需的目标'mrrr_18xx_dss.xe674'。
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
gmake:***[全部]错误2.

谢谢、
Adam

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在 CCS 中、复制配置选项似乎不适用于我们的实验。 如果您需要额外的'test'配置、则可以修改 src/mrr_dss.projectspec 文件(我针对 MRR 实验室测试了该文件、但其他项目规范也应如此)。 将  configuration="Debug、 Release"修改为  configuration="Debug、 Release、test"。 当您再次在 CCS 中导入项目时、您将找到三种配置。 这样创建时、测试配置会起作用

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、
      非常感谢您的回复。 这种解决办法确实解决了这个问题。 我可以通过这种方式创建新的'test'构建配置。 我还有一个问题,这个“测试”的参考建筑配置是什么? 这是从'Debug'还是'Release'复制的?

    谢谢、
    Adam
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、
       在已导入的 CCS 工程中、没有.projectspec 文件、只有.ccsproject、.cproject 和.project 文件。 在这种情况下如何创建新的编译配置?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    至于 MRR、调试和释放配置完全相同。 我认为、对于大多数实验(如果不是所有实验)来说、情况也是如此。  

    2.我从未尝试过修改.cproject、.ccsproject、.project 文件。 我认为这不是一个预期用例。 我建议仅保留对.projectspec 文件的修改、而不修改内部工程文件。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、
      感谢你的答复,我现在很清楚。

    此致、
    Adam