This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio v10.4 -内容辅助(代码完成)不能用于私有成员吗?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1031949/code-composer-studio-v10-4---content-assist-code-completion-doesn-t-work-for-private-members

您好!  

在尝试使用内容辅助时、弹出菜单中仅提供公共成员。 如果我将方法设为私有、则会从列表中筛选出来。 我是否可以在某个位置编辑滤波器以显示所有内容?  

如果有任何帮助、我们将不胜感激!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找一种内容辅助显示私人成员的方式、即使不在范围内(在课堂之外)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、

    在这个阶段、我甚至不会离开班级。 我在类的.h 文件中声明了私有方法、并且我正在尝试在关联的.cpp 文件中实现该方法、因此私有成员应该仍在范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该起作用。  我看到所有私人成员都出现了:

    您可以尝试重建项目的索引吗?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#rebuild-index

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我想我现在看到了这个问题。 我的问题更多地是当我在 cp 文件中定义方法名称时、使用自动完成在作用域解析运算符之后填充方法名称。 此时、它必须认为它仍在范围之外、因为私人成员在您位于方法主体内部之前不会自动完成。  

    当我在 CPP 文件中定义方法名称时、它不会自动完成、这是一个相当小的问题、因此我认为我们都很好。

    谢谢!