This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 客户报告说、他们的计算机中的 CCS 9.2和 CCS 10.2占用了高 CPU 带宽

Guru**** 2933220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1029236/customer-reported-ccs-9-2-and-ccs-10-2-occupied-high-cpu-bandwidth-in-their-computers

客户提到他们的计算机是基于 AMD CPU 的。 任务管理器显示 CCS 占用的带宽大于50%、这种情况只能保持空闲状态。 使用 CCS7或更低的器件时、未发现此类问题。

您能否帮助检查这种情况的可能原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因可能会有很大的不同。 我需要有关他们在 CCS 空闲前如何处理 CCS 的更多详细信息(调试? 构建项目?)。  

    CCS 使用大量带宽的一个常见原因是工作区中打开了大量大型(多个文件)项目。 索引器可能会不断解析所有文件、这可能会占用大量资源。 如果是这种情况、它们可以尝试禁用索引器:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#indexer

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    工作区中有2个项目、他们尝试了以下项目。

    1)如果两个项目都已关闭、并且30分钟后 CPU 占用率为0%;

    2)如果  两个项目都打开、并且30分钟后 CPU 占用率为50%;

    3) 3)如果禁用 索引器、30分钟后 CPU 占用率为0%、但如果将系统从睡眠模式唤醒、 CPU 占用率恢复为50%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 今天外出。

    唤醒后、CCS 将不得不刷新大量内容。  几分钟后 CPU 负载是否会下降?