This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工业工具箱安装问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1028946/industrial-toolbox-installation-problem

大家好、

我目前使用的是 CCS 版本10.4.0.00006、并希望将 Industrial Toolbox 封装添加到 CCS 中、以便使用 IWR68xx AOP 毫米波芯片。 我已经尝试了不同的方法来添加 Toolbox、其中包括:

  1. 使用 Resource Explorer 中的安装按钮安装它
  2. 手动将下载的文件添加到文件夹中

但这两种方法似乎都不起作用。 通过 Resource Explorer 安装会下载文件、然后卡在"-Extracting..." MMWAVE_INDUST_toolbox_4_8_0\tools\remote_access\server.py 和 CSS 似乎无法识别手动添加的文件。

错误的可能原因是什么?  

此致

Nikita Tatsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    [引用 userid="496117" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1028946/industrial-toolbox-installation-problem "]手动将下载的文件添加到文件夹中

    您指的是哪个文件夹? 您应该能够将 zip 文件解压到 C:\ti 或类似的 TI 产品目录中。  

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    感谢您的快速回答。

    我已将文件解压到 C:\ti 中、但昨天它不起作用。 不知怎么说、我今天早上使用 CCS 安装程序在其中一台计算机上工作。  

    不幸的是,我将在下周休假,并将在下星期一恢复工作。 回来后、我将重新安装 CCS 并重复执行以检查安装过程的一致性。 我会随时向您发布。

    此致

    Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我意识到问题不是安装程序、而是我们的代理服务器、它阻止了其中一个下载文件。 我现在要工作了、很抱歉浪费了您的时间。

    此致  

    Nikita