This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSv10 (在 Windows 下)在最新更新后无法重新启动

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1030998/ccsv10-under-windows-cannot-restart-after-latest-update

响应新更新可用的通知后、应用了更新并尝试重新启动 CCSv10、但结果显示了两个对话框: (1)一个名为"设置"的对话框、其中有一个空的进度条、没有文本;(2)一个名为"错误"的对话框、其中包含文本:

   出现错误。
   处理正则表达式时出错/(nicknity|name)=***unknown variable updateName***

以及一个"OK"按钮。

当错误发生时、没有任何关于正在处理的文件的指示。

此时似乎无法使用 CCSv10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前从未见过该误差。 是否是 CCS 10.4.0增量更新? 如果是、您升级的版本是什么?

    我假设您在反复尝试启动 CCS 时遇到相同的错误?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我尝试自行启动 CCSv10、则会遇到相同错误的问题。

    关于更新的性质,我只能回顾一下,列表中只有一项。  我认为这是对 MSP430编译器工具的更新、而不是对 CCSv10环境的更新。  我唯一记得的是版本号中有"8"、但我不能记住完整的数字。  由于我现在无法启动 CCS、因此无法查询任何版本。  唉,这意味着我无法告诉你我从哪个版本更新,或者更新到哪个版本。  另一方面、我可以说、我在本月早些时候安装了新的 CCSv10来代替 CCSv6、 我在今天之前做的最后一次更新是几周前(08/21)、因此有人认为我运行的是相当最新版本的 CCSv10和 MSP430工具集。

    在这种情况下、如果我查看 C:\TI 目录树、我会看到一个名为"ccs1011"的文件夹。  其中有一个"CCS"文件夹和一个"xdctools_3_61_02_27_core"目录。  奇怪的是、在"CCS"文件夹中有一个名为"install_info"的文件夹、其中包含两个文件夹:一个名为"10.1.1.00004"、日期为今天;另一个名为"10.2.0.00009"、日期为2021年8月9日(听起来可能是我上次更新时)。  但是,从文件夹的名称来看,它们似乎是“向后”的--就像10.2.0版本的编译被“更新”为10.1.1版本(虽然我无法肯定,因为我不知道 TI 是如何命名这些内容的。  实际上、我刚刚检查了同一目录中的文件(v 文件夹)、唯一与我提到的10.1.1.00004文件夹的日期(今天)相匹配的文件中包含字符串"msp432"、 这表明今天的更新仅适用于 MSP432系列工具、而不是 MSP430工具。  有问题的两个文件是"com.ti.msp432.build_debug.properties"和"com.ti.msp432.support_files.properties"。 这两种方法都很简单、因为它们包含"FeatureId"设置(与文件名匹配)和"Version"(8.2.4用于"build_debug"文件、8.2.3用于"support_files"文件)、但其余条目为空;即:

    二进制=
    INSTALLDIR=
    标记=

    同时、还有一个与"install_info"文件夹并行的"install_logs"文件夹、其中包含许多子文件夹。  令人惊讶的是、有五个此类文件夹的日期为今天。  每个都有一个与时间戳匹配的名称(例如,“20210826104159”、...、“20210826111708”)。  所有这五个文件夹只包含一个同名的文件:"ccs_update_10.4.0.00006.log"。  我想这些代表我尝试重新启动 CCS 以安装更新的次数。  由于错误发生在第一次尝试时、人们认为最早文件的内容可能很突出;这是:

    登录时间:2021年8月26日10:41:58
    首选安装模式:无人值守
    尝试在 Win32模式下初始化安装程序
    已成功初始化模式 Win32
    [10:41:59] CCS_INFO:安装程序时间戳20210826104159
    [10:41:59]安装程序参数-CCS 为 true
    [10:41:59] CCS_INFO:临时文件夹设置为 C:\Users\Gary \AppData\Local\Temp/CCS_2e7b921-d30e-4de1-455d-733361073e4d
    [10:42:01] CCS_INFO:将覆盖 URL 修改为
    [10:42:01] CCS_INFO:最新安装程序为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_setup_10.4.0.00006.exe
    [10:42:01] CCS_INFO:PrefsFile:C:/ti/ccs1011/ccs/eclipse/p2/org.eclipse.equinox.p2.engine/profileRegistry/epp.package.cpp.profile/.data/.settings/org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository.prefs
    [10:42:02]将日志文件移动到 C:/ti/ccs1011/ccs/install_logs/20210826104159/ccs_update_10.4.0.00006.log

    如果我查看日志文件的"最新安装程序"条目中提到的路径、我可以看到有三个可执行文件具有今天的日期:ccs_update_10.1.1.00004.exe、ccs_update_10.2.0.00009.exe、ccs_update_10.4.0.0.00006.exe 和"startupInstaller_6.0.202001271514日志"。  此最终文件的内容为:


    登录2020/12/16 15:44:38
    2020-12-16 15:44:38.882:正在复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2020-12-16 15:44:38.882:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2020-12-16 15:44:38.897:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.1.1.00004.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.1.1.00004.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    登录2021/08/09 10:50:20
    2021-08-09 10:50:20.145:复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-09 10:50:20.145:在 CopyFiles 中,将 utils 复制到下载
    2021-08-09 10:50:20.145:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.1.1.00004.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.1.1.00004.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    登录2021/08/09 14:19:23
    2021-08-09 14:19:24.010:复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-09 14:19:24.010:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-09 14:19:24.010:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-09 14:19:24.088:复制 ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-09 14:19:24.088:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-09 14:19:24.088:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.2.0.00009.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.2.0.00009.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.2.0.00009.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    登录2021/08/16 11:23:02
    2021-08-16 11:23:02.731:正在复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-16 11:23:02.731:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-16 11:23:02.731:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 更改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-16 11:23:02.872:复制 ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-16 11:23:02.872:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-16 11:23:02.872:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.2.0.00009.exe 更改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-16 11:23:02.919:复制 ccs_update_10.4.0.00006.exe
    2021-08-16 11:23:02.919:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-16 11:23:02.919:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.4.0.00006.exe 更改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    登录2021/08/26 10:41:45
    2021-08-26 10:41:45.679:复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 10:41:45.679:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:41:45.679:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 10:41:46.319:复制 ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 10:41:46.319:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:41:46.319:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.2.0.00009.exe 改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 10:41:46.619:正在复制 ccs_update_10.4.0.00006.exe
    2021-08-26 10:41:46.619:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:41:46.619:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.4.0.00006.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    登录2021/08/26 10:42:18
    2021-08-26 10:42:18.784:复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 10:42:18.784:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:42:18.794:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 10:42:18.834:复制 ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 10:42:18.834:在 CopyFiles 中,将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:42:18.834:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.2.0.00009.exe 改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 10:42:18.854:复制 ccs_update_10.4.0.00006.exe
    2021-08-26 10:42:18.854:在 CopyFiles 中,将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:42:18.854:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.4.0.00006.exe 改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    登录2021/08/26 10:44:23
    2021-08-26 10:44:23.228:复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 10:44:23.228:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:44:23.228:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 10:44:23.263:复制 ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 10:44:23.263:在 CopyFiles 中,将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:44:23.263:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.2.0.00009.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 10:44:23.291:复制 ccs_update_10.4.0.00006.exe
    2021-08-26 10:44:23.291:在 CopyFiles 中,将 utils 复制到下载
    2021-08-26 10:44:23.291:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.4.0.00006.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    登录2021/08/26 11:04:04
    2021-08-26 11:04:04.246:复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 11:04:04.248:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 11:04:04.248:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 11:04:04.306:复制 ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 11:04:04.306:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 11:04:04.308:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.2.0.00009.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 11:04:04.338:复制 ccs_update_10.4.0.00006.exe
    2021-08-26 11:04:04.338:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 11:04:04.338:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.4.0.00006.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    登录2021/08/26 11:16:56
    2021-08-26 11:16:56.873:复制 ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 11:16:56.873:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 11:16:56.873:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.1.1.00004.exe 更改为 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.1.1.00004.exe
    2021-08-26 11:16:56.903:正在复制 ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-2611:16:56.903:在 CopyFiles 中,将 utils 复制到下载
    2021-08-26 11:16:56.903:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.2.0.00009.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.2.0.00009.exe
    2021-08-26 11:16:56.933:正在复制 ccs_update_10.4.0.00006.exe
    2021-08-26 11:16:56.933:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    2021-08-26 11:16:56.933:copyFile:C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\utils\ccs_update_10.4.0.00006.exe 至 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.4.0.00006.exe
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找用于运行 C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0] cmd.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]/c
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs1011\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_10.4.0.00006.exe
    SI_MAIN:Exec cmdargs[3]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[4] true
    SI_MAIN:退出代码0

    任何一个问题似乎都不成问题、因此我不确定它是否有用、但如果您需要查看其他任何信息来帮助诊断故障、我可以尝试提供它。  我真的需要回到工作状态、因为这在更关键的时间真的不可能发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是 CCS 10.4.0的增量更新尝试。 我将需要引入我们的安装程序/更新专家、以便了解发生了什么。

    [引用 userid="14190" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1030998/ccsv10-under-windows-cannot-restart-after-latest-update/3811865 #3811865"]我真的需要返回到工作订单,因为这在更关键的时刻是不可能发生的。

    鉴于这是一个关键时刻、您最好只通过官方10.4.0安装程序进行完整的 CCS 10.4.0安装:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABWY3rK-TxFNJWhggQeVug__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki