This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 因分段故障而崩溃

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1029747/codecomposer-ccs-crashes-due-to-segmentation-fault

器件型号:CODECOMPOSER

大家好、

您能帮我们解决这个问题吗? 每当我尝试打开位于左侧的项目探索选项或任何其他选项时、CCSv10就会崩溃。 启动 CCS 时、我会收到以下警告消息:

(Code Composer Studio:12183):GTK-WARNING **:04:50:05.099:分配小工具时的负内容宽度-7 (分配6、扩展6x7)(节点分隔符、所有者 GtkSeparatorToolItem)

当 CCS10崩溃时、在单击 Project Explorer 后 、我在"Terminal"中看到以下消息:"Segmentation Fault"

主机 PC 是 Debian 10。 附加 崩溃报告创建的 dmp 文件(如果有用)。


此致、

Jejomar

e2e.ti.com/.../f36cf0ef_2D00_e7df_2D00_4abf_2D00_79ed12a0_2D00_b6d9171d.dmp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="392789" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1029747/codecomposer-ccs-crashes-due-to-segmentation-fault "](Code Composer Studio:12183):GTK-WARNING **:04:50:05.099:分配小工具时的负内容宽度-7 (分配6、扩展6x7)(节点分隔符、所有者 GtkSeparatorToolItem)

    我也得到这些。 可以忽略控制台中的许多此类消息。

    我在 Debian 10上使用了最新的更新程序尝试了 CCS 10.4.0。 当我收到警告消息时、使用 Project Explorer 视图时不会遇到任何崩溃。

    您使用的是 CCS10的哪个版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您对此进行深入研究。 我们目前也在使用具有 最新更新的 CCS 10.4.0 、但我们正在崩溃。 如果您在最终需要检查的任何可能导致此问题的方面提供帮助、我们将不胜感激。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能提供工作区日志( /.metadata/.log)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

     我们第四次尝试重新安装 CCS10。 我认为、由于某种原因、这次新安装解决了我的问题。 我们不再遇到任何崩溃。 我们现在可以关闭该线程。

    感谢你的帮助。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它正在工作、但很抱歉、您不得不多次重新安装才能获得工作环境。 希望您不再关注这个问题。 如果您这样做、请重新打开此主题。

    谢谢

    Ki