This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP L138或 CCS 突然停止工作

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026008/omap-l138-or-ccs-suddenly-stops-working

器件型号:OMAP-L138

您好!

我在 OMAP L138 LCDK 评估板上进行开发、使用的所有代码都是裸机 C

直到上周、一切都运转良好。 但现在、经过一小段时间后、处理器跳转到奇怪的地址。

在反汇编过程中、我可以看到在这样的地址处写入空闲或 NOP、因此处理器会卡住。

我的设置:

  • Windows 10
  • XDS200调试探针
    • TMSEMU200-U
    • Blackhawk
  • OMAP-L138 DSP+ARM9开发套件(LCDK)

我获得的结果是、我可以单步执行代码、执行大约两个函数。

在我的"设置方向"函数中、传递给它的值与我传递的值完全不同。

我所面临的问题与本文中描述的问题类似: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/114816/ccs-4-2-xds100-suddenly-stop-working 。 我还尝试了建议的解决方案-但没有任何作用。

我当时真的很绝望,因为我真的不知道该怎么办。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="464835" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026008/omap-l138-or-ccs-suddenly-stops-working "]但现在处理器在短时间后跳转到奇怪的地址。

    当您只加载并运行应用程序、然后应用程序只停留在某个位置时、是否会发生这种情况? 还是在调试期间发生(设置断点和源步进)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki、这两次都发生了。 奇怪的是、它以前是有效的。 此外、我使用了一个 Starter Ware 项目来测试通用功能、在这里它完全可以正常工作。 我知道启动器件不再受支持。 您是否有用于 OMAP 裸机编程的示例或预配置项目? 我假设项目本身存在问题。

    问候 Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我可以确认、如果我使用 code composer studio 创建新的 Hello World 项目、一切都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可能是特定工程的某些问题、也可能是特定工程的依赖项:

    [引用 userid="464835" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026008/omap-l138-or-ccs-suddenly-stops-working/3798554 #3798554"]。 您是否有用于 OMAP 裸机编程的示例或预配置项目?

    我需要将这一点提请器件专家注意。 他们可以给出最佳答案

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    本周我们的 RTOS /裸机主题所有者已离开。 如果您在下周周二或周三之前未收到回复、请对主题帖执行 Ping 操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    请从以下页面找到示例项目: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/975156/faq-omap-l13x-c674x-resources-and-faq。 请查找"PDK 示例工程在哪里?" 从页面上删除。

    要使用这些示例项目、您需要安装 适用于 OMAP-L138的 Processor SDK RTOS。

    此致、

    _________