This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何在 Project Explorer 中显示什么是"Active"在"Build Configuration"中显示什么是"

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1029268/codecomposer-how-we-show-what-is-active-in-build-configuration-in-project-explorer

器件型号:CODECOMPOSER

各位专家、您好!

我的工作空间具有如下所示的可执行项目和静态库项目。

一个可执行工程显示了被选为活动构建配置的内容、如下面的"Active - CPU2_monitor_flash"

但是、当我在 Project Explorer 中关注静态库时、它不会显示   

我想用红色矩形显示为聚焦项目选择的内容(我在该图中添加了)

您能告诉我如何轻松检查"选择的内容"吗?

到目前为止、我必须进行如下检查。  

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko 您好!

    我将您的主题发送给 C2000团队。 如果您在几个工作日内未收到回复、请对该主题执行 Ping 操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko-San、

    这是一个已知的限制。 但是、如果 Project Explorer 也为库工程显示此信息、这确实会有所帮助。 我为此提出了一项改进请求。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10526

    [引用 userid="183915" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1029268/codecomposer-how-we-show-what-is-active-in-build-configuration-in-project-explorer "]

    到目前为止、我必须进行如下检查。  

    [/报价]

    更快速的方法是使用构建按钮下拉菜单检查配置:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki-San、

    感谢您的评论。

    我希望它得到改进。

    此致、

    Hidehiko