This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CCS IDE v8.3.1]编译时会应用默认编译器选项?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: RM44L520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1028219/ccs-ide-v8-3-1-default-compiler-options-are-applied-when-compiling

主题中讨论的其他器件:RM44L520

大家好。

器件:RM44L520、CCS v8.3.1、编译器 v18.1.0.LTS

用途:选项(工具资质审核用例)选择

问题:

在 编译器选项中定义为默认值的选项中,这些选项是否未显示在编译时应用的标志集中?  

示例、-symdebug:dwarf_version 的默认值根据用户指南为3、但在构建选项中不单独指定、并且不会显示在"标志集的摘要"中。

在这种情况下、编译时会应用默认选项? (使用-g 选项)

(编译器选项摘要)窗口中未显示的其他选项(例如--C89、--float_operations_allowed=all、--relaxed_ansi、--opt_for_speed=1等)作为默认值运行?  

目前 、我们正在根据工具定义文档检查 ARM CGT v18.1.0.LTS 工具资质的编译器选项。

我想为覆盖范围分析请求组织编译器选项。  在发送编译器选项信息以及覆盖文件时、我是否还需要发送上述默认选项信息?

此外、在"ToolDefinition.pdf" v1.2表6.2 (SAFETI-Compiler-Qualization-Kit-1_2_ARM_18.1.exe)中定义的选项中、

SPNU151R 和 SPNU118U 中未找到的选项是什么意思? (例如--keep_unneeded_statics、-no_inlining 等)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、编译器资质审核套件的专家今天已经离开。  我希望明天或第二天的答覆是可以的。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiung Kim、

    要提交 qkit 覆盖,请从 CCS 对话框“ARM 编译器”和“ARM 链接器”的“标记集摘要”中复制/粘贴编译器/链接器选项。  这些选项将与命令行编译/链接的控制台中所示相同。

    CCS 工程明确设置了某些编译器选项(例如:从工程 xml 文件或用户输入)。  这些选项显示在上述摘要中(并显示在 cmd 行控制台输出上)。

    除了上述显式设置编译器/链接器选项之外、默认情况下、其他选项由编译器工具设置(基于显式 设置的选项)。  然后、CCS 会查询编译器以确定这些默认选项的值。 然后、CCS 选项对话框将填充默认设置、以便用户可以清楚地看到。

    此致、
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认