This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:MSP430G2ET

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1027328/codecomposer-msp430g2et

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

大家好、我目前正在尝试将我的 MSP430G2ET EVM 连接到 GPIO-EXPANDER-EVM。 运行代码时、我遇到以下错误:

错误:
1. 程序不能放入可用存储器中,或者该段包含需要 trampoline 但无法为此段生成的调用站点。 对齐方式对".CIO"大小为0x120的运行放置失败。 可用存储器范围:lnk_msp430g2553.cmd /Interface_GPIOv2 line 100 C/C++ problem

2. 程序不能放入可用存储器中,或者该段包含需要 trampoline 但无法为此段生成的调用站点。 ".stack"大小为0x50时、运行对齐方式失败。 可用存储器范围:lnk_msp430g2553.cmd /Interface_GPIOv2第94行 C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 printf 函数? 要更改堆栈大小、请单击此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到 MSP430连接器设置。 是否有不同的方法来访问它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 CCS 看起来不同。

    我的是 CCS10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题、代码中的某个内容导致了错误! 谢谢!