This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN#39;t 使用 Uniflash 读取存储器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR2433, TMS320F280025C, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026288/can-t-read-memory-using-uniflash

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP430FR2433TMS320F280025CTM4C1230H6PMTM4C1294NCPDT

您好、香榭丽舍

我使用 Uniflash 版本 :6.3.0.3193读取多个 Launchpad (LP)上的闪存。

我遵循以下用户指南: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v6_4/uniflash_quick_start_guide.html 

结果:

- MSP430FR2433 LP:工作良好

- TMS320F280025C LP:该工具可以检测硬件、但 GUI 会不断显示"Connecting..." 而不会得出结果。  此 LP 可与 CCS 良好配合使用。

 

原因可能是什么?

 

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    您能否同时启用 GUI 和调试服务器日志记录、然后重现问题? 然后压缩生成的日志并将其附加到此线程。

    有关日志记录的更多信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v6_4/uniflash_quick_start_guide.html#defect-reporting-and-logging

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    请查找附件。

    e2e.ti.com/.../log_5F00_files.zip

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    您能否下载最新的 UniFlash 版本(6.4)?

    https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH

    我在6.3中测试并重现了该问题、在6.4中修复了该问题。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricky、

    仍然遇到。 请参阅随附的新日志文件。

    e2e.ti.com/.../log_5F00_files_5F00_new.zip

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    随附的 ds.log 似乎未捕获连接序列。 在单击"Memory"视图中的"Read Target Device"之前、是否可以确保在 Settings 中启用了 Debug Server Logging?

    此外、GUI 日志还指示您使用的是 tm4c1230hpm。 您能否确认您使用的是器件还是 CCXML? 原来的文章提到了 TMS320F280025C、这是我测试的内容。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricky、

      我在尝试 TMS320F280025C 的同时、我的客户在尝试 tm4c1230hpm。

    我们都遇到了同样的问题。 我可以按照您关于使用 Uniflash 版本的建议进行修复。 6.4.非常感谢。

    但是、我的客户仍然这样。

    我将与他们再次检查日志文件、并在稍后与您共享。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    感谢您的更新。 我没有要测试的 TM4C 板、但我将尝试询问其他人是否有它。

    客户正在使用的 tm4c1230h下午6点电路板不是 LaunchPad? 此外、请检查他们使用的 UniFlash 版本。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 UniFlash 6.4中的 TM4C1294NCPDT 目标重现问题。  

    KIEN -请确认客户正在使用 UniFlash 6.4、并询问客户正在使用什么调试探针。 还请他们按照 Ricky 的要求,用必要的信息重新捕获日志。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki Ricky

    是的、客户使用6.4版。

    调试探针是 XDS110。

    他们能够使用非 TI 调试器读取 MCU。 我不知道他们是否需要升级固件或 XDS110。 这是我们在过去几周内交付给他们的全新产品。

    非常感谢您的支持。


    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="51246" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026288/can-t-read-memory-using-uniflash/3797246 #3797246"]我不知道他们是否需要升级固件或 XDS110。 这是我们在过去几周内交付给他们的全新产品。[/引述]

    他们可以尝试手动更新 XDS110固件。 请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#updating-the-firmware

    请注意提到 xds110文件夹位于 UniFlash 目录中的第二个"注意"

    谢谢

    Ki