This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSv8.3.1.00004在 Mac 上胜出#39;t 打开

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1027023/ccsv8-3-1-00004-won-t-open-on-mac

您好!

我一直尝试在 Mac 上安装 CCS v8.3.1.00004、但未成功。 我不断收到下面的错误。 我可以安装更高版本的 CCS、如 v10.4。 安装 V8有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    CCSv8.3.1于几年前发布。  我猜您正在运行一个全新版本的 macOS。  如果我尝试在 BigSur 机器上安装、我会收到相同的消息。

    与较新版本的 macOS 支持的较新 CCS 版本相比、您需要使用8.3.1是否有原因?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有一个来自 CREE 的逆变器、他们建议使用 V8  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我将安装 CCSv10.4。 如果 CREE 中的示例软件需要较旧的编译器、则可以将其安装到 CCSv10.4中并使用它。  C2000 18.1.x 编译器附带的 CCSv8.3.x。  如果您使用的是 CCSv10.4、您可以转至帮助菜单并选择安装代码生成 编译器工具 、然后选择安装较旧的编译器。  18.1 BigSur 上可能有问题、但您应该能够安装18.12。

    您运行的是 macOS BigSur 还是 Catalina?  只是需要注意的是、BigSur 上 CCS 存在一些 UI 问题。  将于10月1日到期的 CCSv11对此进行了修复。  使用10.4时,您将看到重新排列和调整窗口大小的一些 UI 问题。  如果需要、我可以提供 CCSv11测试版的链接。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我将使用 v10.4并下载编译器。 我也会喜欢 Beta 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    下面是 早期 CCSv11.0.0测试版的链接。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv11/CCS_11_0_0/exports/ccs_installer_osx_11.0.0.00006.dmg

    启动屏幕仍显示 v10。

    此致、

    John