This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer C5400使用 DSS API 进行调试

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026307/code-composer-c5400-debugging-with-dss-api

我有几个 TMS320C6713项目、我已经使用 DSS API 成功调试和测试了这些项目。 我的 DSS 脚本使用 Code Composer 版本7.4.0。 我最近开始使用旧得多的 TMS320C5400 (C54x)和我使用的旧版 Code Composer 进行开发、似乎不支持 DSS API。 我使用 Code Composer 3.1版 来运行 C5420调试器。

我们希望购买更多电路板并进行更多开发、但我们无法继续推进我们的流程、除非我们能够保证我们仍然可以使用 CI/CD 工具。 在部署到物理设备之前、我们需要能够使用脚本模拟我们的代码(虚拟设备)。 到目前为止、DSS API 允许我们开发 CI-CD 测试、但现在我们使用 C54x 器件、我们一直在使用 Code Composer 3.1进行仿真。


我是否有办法将调试功能从 Code Composer 3.1移至支持 DSS API 的较新版本的 Code Composer? 或者更好... 是否有方法在较新版本的 Code Composer (支持 DSS API 的 Code Composer)上模拟 C54x 指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一些配置文件我可以复制和粘贴并放入'.../Ccs_base/common/targetdb/configurations/...' ? 如何将仿真功能从旧版本移植到新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    请参阅此 e2e: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/114383/c54x-simulation-using-ccs

    CCS 3.3似乎支持各种 C54x 器件仿真器、但在任何后续 CCS 版本中都不支持这些仿真器。 不支持从 CCSv6启动仿真器。

    我正在 CCS 团队中寻求进一步的评论。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="16636" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026307/code-composer-c5400-debugging-with-dss-api/3794633 #3794633"] CCS 3.3似乎支持各种 C54x 器件仿真器、但在任何后续 CCS 版本中都不支持这些仿真器。 从 CCSv6开始、不支持仿真器。[/quot]

    没错。 CCSv3.3是支持 C54x 仿真的最后一个版本。

    DSS 仅在 CCS v4及更高版本中受支持。

    支持 C54x 硬件的 CCS 的最后一个版本是 CCSv5.5。

    因此、对于支持 DSS 和 C54x 硬件的 CCS 版本、最好选择使用 CCSv5.5。 没有支持全部三个选项(DSS、C54x、仿真)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会在这里要求更多、但是...  是否有方法将 CCSv3.3的仿真功能迁移 到 CCSv5.5? 仿真器程序/二进制文件位于何处? 是否只是丢失了我只能移动的信息/文件?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="49522" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026307/code-composer-c5400-debugging-with-dss-api/3794854 #3794854"]是否只是缺少信息/文件而我只能移动?

    它比这更涉及一点。 那些最了解细节的人就不再可用了。 遗憾的是、我们无法帮助 C54x 仿真器在基于 CCS Eclipse 的环境中工作。 抱歉。