This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Resource Explorer 在 CCS v10上赢得了't LOAD?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026294/resource-explorer-won-t-load-on-ccs-v10

主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

我想使用 Resource Explorer 在 CCS 的现有安装中创建一个新项目。  按照 TI 提供的说明:

如何获取 MSP430Ware?

MSP430Ware 有三种提供方式:

1.  

2.  打开  View →Resource Explorer 菜单时,您可以在 Code Composer Studio v6.20 (及更高版本)中找到最新版本的 MSP430Ware。  

3......

当我尝试选项#2时、我会得到"不兼容的版本。  请升级。"

但我有 :Code Composer Studio - 版本:10.0.00010  

显然、我缺少一个步骤。

TIA。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    [引用 userid="495244" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026294/resource-explorer-won-t-load-on-ccs-v10时]当我尝试选项#2时,我会得到“不兼容的版本。  请升级。"

    您是否尝试单击下面突出显示的链接?

    单击它应该会证明您所需步骤的说明:

    如果您在获取说明时遇到问题、可直接访问以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/update_to_tirex_v4_8_0.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    谢谢。  TI 网页尚未更新为 v10.4而不是 v6.2。

    我可以获取以前版本的 Resource Explorer 吗?

    升级开发环境并非我们所做的事。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要更新 Resource Explorer、以便它能够处理对服务器所做的最新更改。 旧版本的 Resource Explorer 将无法访问服务器。 Resource Explorer 只是一个查看和获取 MSP430Ware 等 TI 软件包的门户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我只需要 MSP430Ware。  是否有其他方法可以获得该结果?

    谢谢。
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以直接从 TI.com 下载它:

    https://www.ti.com/tool/MSPWARE

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  我以为我正在寻找一个具有驱动程序支持的配置工具、这就是我感到困惑的原因。

    这些驱动程序文件将非常有用。