尊敬的 TI:
项目位置是否有任何环境变量?

我想保留项目路径(在本例中为"MCU2_0_UDMA_memcpy_Test")变量、而不是硬编码。 与 workspace_loc 类似:但 project_loc:不起作用。
我四处搜索,找不到解决方案。
可以帮帮我吗?
此致、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
项目位置是否有任何环境变量?

我想保留项目路径(在本例中为"MCU2_0_UDMA_memcpy_Test")变量、而不是硬编码。 与 workspace_loc 类似:但 project_loc:不起作用。
我四处搜索,找不到解决方案。
可以帮帮我吗?
此致、
Thomas
尊敬的 John:
工程位于工作区文件夹中。 我的工作区文件夹中有多个项目、并且希望在调试另一个项目时不必每次调整调试配置。
编辑:我必须在此添加、要成功调试我的项目、需要执行特定于项目的"loadcustomApplicationRapid.js"脚本。 我希望您现在可以更好地关注/了解我的环境/设置。 如果没有、请提问。

但是、目标配置不在工程或工作区中。 它位于其他位置、因为它共享到各种工作区。
此致、
Thomas
Thomas、
我想我现在的理解更好了。
您有一个"无项目"调试配置。 即与.ccxml 文件关联的文件、而不是项目关联的文件。 然后 、根据当前处于活动状态的项目、您希望 CCS 从该项目中拾取.js 文件。 对吗? 我不认为这可以起作用、因为调试配置不会有项目上下文。
一个选项是创建基于工程的调试配置。 如果脚本正在执行此操作,则可以覆盖该设置以使配置加载程序。 您需要为每个项目提供单独的配置。
或者、您可以有多个"无项目"调试配置。 您可以使用具有指定项目名称的 workspace_loc 变量来区分正在调试的项目以及可用于挑选正确的.js 文件的项目。
如果我理解正确、我可以尝试创建几个示例并分享屏幕快照。
此致、
John
尊敬的 John:
[引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1025709/debug-configuration-variable-for-project-location/3791612 #37912"]然后 、根据当前活动的项目、您希望 CCS 从该项目中拾取.js 文件。 是这样吗?[/引述]是的、这正是我的计划。
[引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1025709/debug-configuration-variable-for-project-location/3791612 #3791612)]如果脚本正在执行此操作,则可以覆盖该设置以使配置加载程序。 [/报价]是的、也就是说-或多或少-项目特定.js 文件的作业。 我们使用 uboot 对 TDA4进行快速初始化、然后在特定内核上加载 Out-File 并保持内核。 这样、我们就避免了通过 GEL 脚本执行缓慢的初始化、并大大加速了我们的开发过程。
[引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1025709/debug-configuration-variable-for-project-location/3791612 #37912"]如果我理解正确,可以尝试创建几个示例并共享屏幕截图。这将是完美的! 非常感谢您的帮助。
此致、
Thomas
在我的工作区中有2个项目:Project_A 和 Project_B
无工程调试配置方案
这里我有基于.ccxml 文件与项目的调试配置。 这应该与您现在拥有的内容更加匹配。







这能满足您的需求吗?
此致、
John
Thomas、
您可以创建收藏夹。 这将在下拉列表顶部的新部分中放置一个或多个已识别的配置。


我不知道如何为他们分配快捷方式。
另一个选项是使用"project"调试配置。 如果我们这样做、那么该配置将与工程关联、当您选择工程并单击"调试"按钮时、它将使用关联的调试配置。 我的列表中的"Project_A"和"Project_B"配置是项目配置。 仅当您始终对工程使用相同的配置时、此选项才会更好。
如果您希望这样做、则需要将.ccxml 文件添加到项目中。 如果您希望在项目中使用与复制文件时相同的.ccxml 文件、您可以选择"链接"它。 最简单的方法是使用"target configurations"视图、然后右键单击要与工程关联的.ccxml 文件、然后选择"link to project"

然后、您可以选择项目并点击 BUG 按钮、该项目 将尝试启动调试会话并生成调试配置。 创建后、您可以使用上一个帖子中的步骤对其进行修改、以仅加载符号并使用您的脚本。
此致、
John