This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS510更换建议

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1025370/xds510-replacement-suggestions

大家好、

我正在使用以下器件、由于不再制造、因此需要为 XDS510寻找替代解决方案。

1、TMS320C6203BGNZA250
TMS320C6414TBGLZ1

我想知道 XDS560v2是否可以处理此任务、或者是否有任何建议?  

TMDSEMU560V2STM-U 调试探针|德州仪器 TI.com

TMDSEMU560V2STM-UE 调试探针|德州仪器 TI.com

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    XDS560v2产品不支持(尚未通过验证) C6203或 C6414。   

    对于这些器件、 主要 选择 XDS510类调试探针。  Spectrum 和 Blackhawk 不再生产 XDS510。

    一种解决方案是从亚洲仍在制造 XDS510的制造商之一购买 XDS510。  另一种选择是在第二市场(如 eBay)上购买盈余 Spectrum Digital 或 Blackhawk XDS510。


    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021132/xds510-replacement-suggestions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=XDS510#

    另一款通过 XDS560v1支持这些器件但也已停产且很难找到的产品。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我相信我能够使用 SpectrumDigital XDS560v2 LC Traveler USB 类型仿真器加载 C6414。 我必须在基于 Eclipse 的 CCS 中安排一个项目。 没有实时日志更新、因此无法将该设置称为可用的调试选项、但至少在暂停时进行程序加载、执行和日志检查-这对我来说很有用。 从这个角度来看、问题是您计划如何使用这些替换产品。 如果您仍然使用 CCSv3.3、恐怕游戏已经结束、则没有适用于现代 XDS560的 v3.3驱动程序、也没有 XDS510USB 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用 Blackhawk XDS560v2 (w/CCS 10.4)连接到 C6416和 C6211 (我与 C6203最接近的目标)。 这些器件可能从未使用 XDS560v2进行过测试、因此无法获得官方支持。 由于缺乏官方支持、因此我们不能在本例中推荐 XDS560v2。 但选择由用户决定。

    [引用 userid="44640" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1025370/xds510-replacement-suggestions/3790375 #3790375"]没有实时日志更新,因此无法将该设置称为可用调试选项,但至少可以在暂停时进行程序加载、执行和日志检查-这对我来说很有用。

    是的、BIOS RTA 依赖于 RTDX、当前 CCS 版本不再支持 RTDX。 如果 DSP/BIOS 未被使用、那么这将不适用。

    谢谢

    Ki