This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法对 Project 的元数据进行解释、因此导入失败

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1023963/codecomposer-import-failed-for-project-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted

器件型号:CODECOMPOSER

在将项目导入到 CCS 中时、我得到了错误。  
项目'Project_Name'的导入失败、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。"

问题可能出在哪里? 我已成功导入许多项目。  
另一位编译和编译此项目的人员、他们是否可以使用其他版本的 CCS?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    [引用 userid="422709" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1023963/codecomposer-import-failed-for-project-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted "]另一位编译和构建此项目的人员是否使用了另一个版本的 CCS?

    与 其中一个组件的版本可能不匹配-通常情况下、版本高于您安装的版本。  

    您能否在项目文件夹中提供三个*。project 文件?

    谢谢

    Ki